This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922055DMTREVM:输出电压低于10V (工作范围4、5-60V)

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922055

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426951/tps922055dmtrevm-output-doesn-t-work-bellow-10-v-operating-range-4-5-60v

器件型号:TPS922055DMTREVM
主题中讨论的其他器件:TPS922055

工具与软件:

大家好、我正在从事一项 LED 驱动器设计 、该设计使用 TPS922055作为2个 Cree  XFL05K-00-0000-0B0H0A0E3 LED (VFV 6V)的驱动器、并联。 电源为2节锂离子电池(因此输入电压范围为6.5-8.4V)、输出电流将达到最大值(4A)。

我正在使用评估板测试设计、但我发现只能在 Vin 电压高于10V 时启动 LED。 我正在使用1kHz PWM 信号进行测试。

有什么想法、为什么会出现该情况(数据表规定工作电压范围为4、5-60V)、以及如何解决该问题以使电路板的工作电压也低于10V?

此致、

Gregor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多信息:当从12V 开始降低输入电压时、在 LED 上也可以看到、电源下降(因此输出电流下降)以及9到10V 之间的 LED 完全关闭。

    我还尝试使用单个 LED、其行为与2个并联 LED 的行为完全相同。 此外、PWM 占空比也没有任何变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregor:

    抱歉。 我目前不在办公室。 我将在下星期一回到办公室时给您回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregor:

    很抱歉迟到了响应。

    请检查评估板的 UVP 电阻分压器设置。 您可以参阅此 E2E 常见问题解答- [常见问题解答]如何为 TPS922055 / TPS922054 / TPS922053 / TPS922052设计 UVP 电阻分压器? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,明天会尝试,让你知道结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregor:

    不用客气。 如果您有任何问题、请随时告诉我。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Steven、谢谢您的帮助。 我确实将 UVP 电阻更改为2M 和10k、现在我使其能够在高达6、5V 的电压下运行、但功率在大约7、6V (比 LED 电压大约高1、6V)时开始降额。 是否有任何方法可以补偿该电压以使我在较低电压下获得全功率? (目标应用由2S 锂离子电池供电、我需要电压再高0.5V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregor:

    [报价 userid="627564" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426951/tps922055dmtrevm-output-doesn-t-work-bellow-10-v-operating-range-4-5-60v/5474261 #5474261"]我已将 UVP 电阻器更改为2M 和10k [/报价]

    请仔细检查您的 UVP 电阻分压器的值。

    是否有办法通过此种补偿方法可以在较低电压下获得全功率? (目标应用由2S 锂离子电池供电、我需要多电压0、5V)

    请让 UVP 引脚悬空、将 TEMP 引脚连接到 GND、然后再试一次。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、做过吗、基本上没有变化、相同的输入电压点、LED 电流开始下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregor:

     当电流开始下降时、请检查 SW 引脚是否有任何开关行为。 我假设功率 FET 此时将持续导通。 还请检查目前 LED 灯串和 VIN 的电压。  

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板上 TEST 引脚上的 VIN、当这开始发生时、该电压为7145V、其中 LED 输出电压为5289V。此时 SW 引脚上的波形会显著变化、正确。

    正常波形、Vin > 7、2V

    降额开始、Vin<7、2V

    但是、我们昨天会见了我们的客户、他们说、在较低电压下降额不应该是这样的问题、我们可以使用这些 IC 进行产品设计。 不管怎样、如果我们能够使其以全功率工作、比如比我们的电流阈值低0.5V、那就很好了。

    我将立即开始设计(ALU、1L)、如果我在事后请您对设计进行审核、是否可行?

    此致、

    Gregor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一句、是否有适用于开发板的 Altium 文件? (我知道、我们以前设计一些 BMS 时、已经获得了用于一些 BQ 的解决方案)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题:您认为我们的 74439387100线圈可以完成这项工作吗? (下一个选择是我们74439369100、这应该是好的、但对于我们所进入的设计来说仍然相当大)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregor:

    您可以参阅此 E2E 主题、了解当 Vin 非常接近 Vout 时 IC 的行为方式- TPS922055:最大输出占空比(Vin 和 Vout 之间的最小差值)-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    [报价 userid="627564" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426951/tps922055dmtrevm-output-doesn-t-work-bellow-10-v-operating-range-4-5-60v/5476924 #5476924"]板上测试引脚处的 Vin (开始发生这种情况时)为7145V、其中 LED 输出电压为5289V。此时 SW 引脚上的波形发生显著变化、正确。

    我假设电感器的 DCR、电流感应电阻器、PCB 上的电源路径以及连接到 LED 的导线存在很大的压降。 使用具有较小 DCR 的电感器、增加电源迹线的宽度或使用较粗的连接线可能会有所帮助。

    我马上要开始设计(alu、1L)、如果我事后将设计发给您进行审核、可以吗?

    当然。 我可为设计审查提供帮助。 如果您愿意、我们可以通过电子邮件进行交谈。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregor:

    有。 可提供 EVM 的设计文件。 我可以通过电子邮件将它们发送给您

    我已经通过这个 E2E 论坛向您发送了一个友好请求。 在您接受后、我会将我的电子邮件地址发送给您、然后我们可以继续在那里通话。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregor:

    以下是一个计算工具、可帮助您确定此芯片的正确元件大小- [常见问题解答]是否有适用于 TPS922055 / TPS922054 / TPS922053 / TPS922052的计算工具? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    电感器是否合适主要取决于您的设计要求和电路设计方式(尤其是开关频率和输出电流纹波要求)。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、完成-通过私人消息向您发送我的电子邮件地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregor:

    我已经通过私人消息向您发送了我的电子邮件地址。 让我们通过电子邮件继续通话 谢谢。

    此致、

    Steven