This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923652:TPS923652 (BOOST)短路保护功能

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS923652

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428775/tps923652-tps923652-boost-short-circuit-protection-function

Thread 中讨论的其他器件:TPS923652

工具与软件:

使用 TPS923652构建升压架构 LED 驱动器。 当 LED 端子短路时、是否似乎没有保护功能? 只会拉低 FAULT 引脚? (VIN = 24V 直流、Iout = 0.7A@39~42V (LED 电压)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi HSU Hung:

    将会有保护功能。 请参阅数据表中的表8-3。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当输出 LED 短路时、停止 FET 开关。 从整体电路来看、这意味着输入是短路的? 在我的实际测试中也是这种情况。 我的测试方法或参数调整有什么问题吗? 数据表中没有 LED 短路(升压)测试波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi HSU Hung:

    当输出 LED 短路时、停止 FET 开关。 从整个电路来看、这意味着输入是短路的?

    是的、您回答正确。 当在升压配置中 LED 短路时、VIN 实际上通过电感器、肖特基二极管和电流感应电阻器对 GND 短路。 TPS923652只能在这种情况下保护自身、但无法保护其他系统元件。 如果您希望保护其他元件、则应该在系统中设计一些保护机制、例如添加电力线 FET 以在发生此类短路时切断输入电源。

    数据表中没有 LED 短路(升压)测试波形。

    我们不提供此波形、因为当我们进行此测试时、我们的工作台电源会在发生短路时立即限制输入功率、且结果不具有代表性。

    此致、

    Steven