This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145-Q1:直流/直流降压调节24V 至12V 转换器、负载25A

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145, LM5146, LM5145-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417109/lm5145-q1-dc--dc-buck-regulation-24v-to-12v-converter-load-25a

器件型号:LM5145-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM5145LM5146

工具与软件:

嗨、团队:

我正在我们的一个汽车项目中为直流-直流降压调节24V 至12V 转换器寻找一个设计解决方案。

输入电压范围:5V 至48V。

额定输入电压:24V。

输出电压:12V

持续负载电流:20A。

峰值负载电流:25A

 您能提出直流/直流降压转换器的设计解决方案吗?

谢谢!

Jayanthi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayanthi

    请使用 LM5145快速入门计算器帮助选择元件 https://www.ti.com/tool/LM5145DESIGN-CALC。

    请注意、LM5145 EVM 是采用80V FET 的5V/20A/225kHz。 但是、如果 Vin-max = 48V、您可能会在此处使用60V FET。 此外、还可以查看 LM5145和 LM5146数据表中的应用示例。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是一个快速入门文件、可用作此设计(使用60V NexFET)的起点。

    e2e.ti.com/.../LM5145_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_A5.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    感谢您的回复、 如果您可以查看我们的 LM5145-Q1原理图、请告诉我。 我将提供原理图邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是给你发送一个朋友邀请,我们可以分享我们的电子邮件离线通信。