This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65632:驱动器 AMOLED 显示屏

Guru**** 2592310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427745/tps65632-driver-amoled-display

器件型号:TPS65632

工具与软件:

大家好、我目前正在寻找 AMOLED 屏幕的驱动器、我找到了 TPS65632、但我的屏幕需要6.3V 的 AVDD、此行的芯片提供了5.8V 或7.7V、经过一些研究、我找到了另一个最适合的芯片(SN1604033)、但我找不到任何文档或任何购买链接、只要我了解 TI 是此芯片的制造商。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flaco:

    您能告诉我您的所有电源轨要求吗、我能为您提供最佳候选人吗?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我的电源轨包括:

    ELVDD:4.6V
    ELVSS:-4V (可配置)
    AVDD:6.3V

    ELVDD 和 ELVSS 必须能够为360mA 和 AVDD 100mA 供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flaco:

    好的、我稍后会提供更新。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flaco:

    360mA 是连续负载电流还是峰值电流?

    BR

    Patrick