This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:我们无法成功为电池充电。

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428555/bq25713-we-were-unable-to-successfully-charge-the-battery

器件型号:BQ25713

工具与软件:

您好!

我们正在致力于使用 BQ25713为1S 电池(18650、2800mA、3872锂离子电池8C)充电。 我们填充了下面的寄存器;  

1) BQ25713_REG_CHARGE_CURRENT - 值: 0x0580 (1408mA)

2) BQ25713_REG_MAX_CHARGE_VOLTAGE 值:0x1068 (4200mV)

3) BQ25713_REG_INPUT_VOLTAGE 值:0x0680 (5056mV)

4) 4) BQ25713_REG_MIN_SYSTEM_VOLTAGE 值: 0x0D00 (3328mV)

5) 5) BQ25713_REG_IIN_HOST 值: 0x0C80 (3200mA)

6) 6) BQ25713_REG_IIN_DPM 值: 0x09C4 (2500mA)

7) BQ25713_REG_CHARGE_OPTION_0_EN_LWPWR //禁用

8) BQ25713_REG_CHARGE_OPTION_2_EN_EXTILIM //禁用

9) BQ25713_REG_CHARGE_OPTION_0_CHRG_INHIBIT //禁用

10) BQ25713_REG_PROCHOT_OPTION_1 值: 0x00FF (255)

无法成功为电池充电。 是否存在需要填充的寄存器缺失或填充的寄存器错误?

CHARGE_OK 为高电平

此致、

Volk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请遵循 BQ25713EVM 用户指南 以获取分步说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    我已选中  BQ25713EVM 用户指南 并加以应用 "2.4.1充电功能" 但它不变。  

    对此有什么建议吗?

    此致、

    Volk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价用户 id="628064" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428555/bq25713-we-were-unable-to-successfully-charge-the-battery "]

    3) BQ25713_REG_INPUT_VOLTAGE 值:0x0680 (5056mV)

    [报价]

    因此不需要该中断。 设置为零。