This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210-Q1:ISNS 上 RC 滤波器的电容

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429287/tps40210-q1-capacitance-of-the-rc-filter-at-the-isns

器件型号:TPS40210-Q1

工具与软件:

大家好、团队

如果 ISNS 引脚上的 RC 滤波器电容与数据表公式(51)得出的值相比非常大、会发生什么情况?

此致、

平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirata:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    ISNS 上的 RC 滤波器的选定/计算值只是建议值。
    如果其他选择的值成功实现了所需的滤波效果、则 应用没有问题。

    如果选择了非理想的滤波器值、则滤波器效应可能不太有效、从而导致 ISNS 引脚上的噪声更大。 如果滤波器过大、甚至可能对检测信号本身进行滤波。 这会影响 PWM 信号、在最坏的情况下还会影响稳压稳定性。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas-San:

    感谢您的详细回答。 我明白了。 我将根据您的反馈与我的客户进行沟通。

    感谢您的支持。

    此致、

    平田