This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2992:与新芯片旧芯片的差异

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2992

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429525/lp2992-differences-new-chip-legacy-chip

器件型号:LP2992

工具与软件:

您好!

我的客户在采用 LP2992 SOT23-5封装的产品上遇到一些故障。
我今天注意到、它引入了一种新 版本、具有明显更低的 开/关引脚阈值、这实际上可能是根本问题。

我有几个问题有关:

  • 这款新产品是在何时推出的? 故障产品已于2024年初组装、是否有可能已安装新芯片?
  • 如何判断是安装了传统芯片还是新芯片? 是否有不同的标记?
  • 我们的运行条件为 Vin:9Vdc、Vout:5Vdc、ILOAD 50mA、适用的温度范围为-10+60度、在这些条件下、是否可以安全地假设导通阈值为0.85V?

感谢你的帮助

保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paolo

    我曾询问这些较新的器件何时发货、我一听到就会尽快答复您。  器件可随旧芯片或新芯片一起发货。 卷带封装标签提供了 CSO 信息以区分正在使用的芯片。  

    我们可以从器件的顶部提供的日期代码中推断出这是新代码还是旧代码。 一旦我了解了有关这些日期的详细情况、我将在这里分享。

    您能否让客户发送卷轴上任何标签的图片? 这些内容通常显示 CSO、并帮助我们确定使用的是较新的设备还是传统设备。

    对于您提到的运行条件、测试期间的典型导通阈值为0.85V。 但是、整个温度范围内的最大值为1.6V。 因此、器件可以在该范围内的任何位置开启、大多数器件开启时的典型值更接近典型值。

    此致

    Ishaan