This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82901:请告诉我 PG 引脚的行为。

Guru**** 2507925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429206/tpsm82901-please-let-me-know-the-behavior-of-pg-pin

器件型号:TPSM82901

工具与软件:

团队成员好

您能告诉我在以下条件下 PG 引脚的行为吗?

 条件:输入电压< 1.8V  

在数据表中它被描述为"未定义"。

它似乎不能被定义为低或高阻态 这是正确的吗?

祝你一切顺利

宫野真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 宫野真一:

    当 VIN <1.8V 时、器件关断。 因此、PG 的内部漏极开路多路复用器没有电源。

    在这种情况下、PG 可以显示为高阻态  

    谢谢!

    Colin