This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:需要票证1339054的解决方案

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417910/tps65219-need-solution-to-ticket-1339054

器件型号:TPS65219

工具与软件:

我有与 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339054/tps65219-irq-issue 相同的问题、 但没有解决方案、此错误是否已修复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎没有人想回答这个问题。 希望我有一个解决方案、不像我的系统中的浮动 IRQ。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    很抱歉我的行程和旅行延迟回复! 我会研究这种解决方案、因为我同意浮动 IRQ 并不理想。 我应该能够在下周结束之前对此进行调查、并提供适当的解决方案。 感谢您的耐心等待!

    此致!

    Shree Ramamoorthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我想我已经隔离了这个问题。 引脚控制节点命名是不正确的。  我建议您 在 DTB 文件上运行 make check_DTBS=y (如果您尚未运行)。 我没有您的确切设置、因此请告诉我该解决方案是否有效。

     

    引脚控制的参考 DTSchema: https://www.kernel.org/doc/Documentation/devicetree/bindings/pinctrl/pinctrl-single.yaml

     

    问题:在原始线程中、PMIC pinctrl 命名不正确。

    MAIN_GPIO1_PMIC_INTR_PINS_DEFAULT:main-gpio1-PMIC-intr-pins-default

     

    解决方案:确保以 -pins 结尾命名

    PMIC_IRQ_PINS_DEFAULT:PMIC-IRQ-DEFAULT-PINS

     

    因此、原始线程的正确解决方案是:  

    MAIN_GPIO1_PMIC_INTR_PINS_DEFAULT:main-gpio1-pmic-intr-default-pins

    感谢您的耐心、请告诉我这是否可以解决您的问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、但没有效果。 将 器件树中的所有"缺省引脚"改为"缺省引脚"、这样对未声明的 IRQ 没有任何影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!  

    您能否发送 DTS 文件? 您能否确认您有用于 PMIC 输出 INT 引脚的外部上拉电阻器? 如果未解决、请添加一个、然后查看 IRQ 问题是否已解决。 此解决方案适用于具有类似启动日志但使用 IRQ 27而不是26的用户。