This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753AEVM-001:TPS23753A

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23758, TPS23753AEVM-001, TPS23753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428085/tps23753aevm-001-tps23753a

器件型号:TPS23753AEVM-001
主题中讨论的其他器件: TPS23753A、TPS23758

工具与软件:

尊敬的 TI:

设计中的空间受限、因此我们更倾向于使用 EP7型变压器(XFMR)而非 EP13。 是否可以使用 TPS23753A 设计具有 EP7 XFMR 类型和9V 至24V 辅助电源输入的5V 13W 电源? 请分享 TPS23753AEVM-001的电路中所需的修改。

此致、

Harsha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Harsha、

    感谢您发送编修! 很抱歉 PoE 团队 最近很忙。 我会尽量在本周之前回复您。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Harsha、

    此问题的额定功率与 TPS23758类似、但 TPS23753A 无法实现 PSR。 同样、

    对于现成产品、EP7通常仅支持2类(6.5W)或更低的功率作为反激式变压器。 通常情况下、其额定功率小于8W。

    我想知道你的目标维度是什么吗? 我们以前与客户式变压器供应商合作时、对于25.5W 应用、其高度为~11x11x14mm、14m。 如果您需要、我可以帮助您连接一些变压器供应商。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diang、感谢您的答复、XFMR 高亮度最大值是9-10毫米、但当查看 LT4276C 时。 看起来 EP7仍然可以实现13W DC2046A-F 评估板| Analog Devices。

    但是、如果我需要额外的支持来满足 XFMR 较小的高度要求、我会回来的。 感谢您的快速支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harsha、

    感谢您的答复。

    我检查了  DC2046A-F 中使用的750313109 是的、它看起来适用于11.5W 负载。  

    我现在将关闭该主题帖、如果您还有其他问题、可随时回复或创建新主题帖。  

    此致、

    Diang