This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS389006-Q1:TPS389006-Q1有关卷

Guru**** 2510815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428206/tps389006-q1-tps389006-q1-information-on-vol

器件型号:TPS389006-Q1

工具与软件:

我想知道 NIRQ 引脚内部 MOSFET 上的压降、以便考虑上拉。 数据表中的 Vol 与我指的是相同的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chithkala:

    感谢您的提问!

    正确。 数据表中的 VoL 与 NIRQ 引脚内部 MOSFET 漏极和源极上的压降相同。  

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    感谢您的确认。 我需要 MOSFET 的温度下降@-40°C。我可以考虑-40°C 下的容差有多大。 如果您也提供这些信息、那将会很有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chithkala:

    Vol 规格是整个温度范围(低至-40°C)。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Andrew 的确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chithkala:

    如果没有其他问题了、我将关闭该主题。

    如果您需要任何其他支持、请告知我们!

    此致、

    Andrew Li