This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429010/bq76952-bq76952

器件型号:BQ76952

工具与软件:

大家好、团队成员:

我尝试使用 BQ76952构建 BMS 系统。 尽管它支持高侧 FET 连接并具有适用于 FET 的内置电荷泵、但我想知道是否需要 FET 驱动器来驱动4-6个 FET、从而控制电池的充电和放电。 例如、我的初级输出将是48V 150安培电流。 您能评论一下您的想法吗?

非常感谢
Criton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Criton:

    您应该可以使用适用于 FET 的内置电荷泵。 此 带有 BQ76952、BQ76942电池监控器的多个 FET (修订版 A) 应用手册应该会有所帮助。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    非常感谢您在我计算 MOSFET 的栅极电流时取得联系、所选电流大约为8mA (IG=MOSFET/Trise Qg)。 电路中将有4个 CHG 和4个 DSG FET 并联。 正确我如果我错了,根据我的理解,阅读了你在上面的文章中提到的文档后,有可能驱动它们正确吗?

    我期待您的评论。

    此致、
    Criton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Criton:

    可以驱动4个并联的 CHG 和4个 DSG FET、但无法在8mA 上驱动它们。  

    您是指8mA 还是8uA? 电荷泵通常可以保持10V 的电压、驱动器上的负载高达大约40uA。  

    请参阅应用手册、了解有关设计流程的更多详细信息。

    此致、
    Alexis