主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL2-TMS57012、 BQ79616、BQ79616-Q1 、 USB2ANY、BQ79600EVM
工具与软件:
您好!
我们的设置是 将 LAUNCHXL2-TMS57012连接到 BQ79600评估板、然后连接到 BQ79631评估板。
因为有 否 示例代码要与 BQ79631评估板配合使用、我们使用从以下位置获得的示例代码:
我们的问题是:如果喂养 24V 在 BQ79631评估板的 VCC40V 上(该板也会在5V 电压下上电)、那么我们该怎么做 共同相关 16个测量值中的任何一个打印到 IDE 控制台、到24V?
请提供建议。 谢谢你。
John