This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92613-Q1:用于 UV LED 源的 LED 驱动器

Guru**** 1797760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92613-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430202/tps92613-q1-led-driver-for-uv-led-source

器件型号:TPS92613-Q1

工具与软件:

您好!

 

我们目前正致力于基于 UV 的项目。 基于此、我们已确定了辐射通量容量为1.3W 的 LED 源。 我们正在考虑从您的网站使用 TPS92613-Q1 LED 驱动器、我们想知道并联其中两个驱动器(每个0.6A)是否可行、以有效驱动该 LED 源。

 

如果此配置不适用、您能否推荐另一个可以处理1.3W 的 LED 驱动器?

 

此致、  

Ramkumar R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramkumar、

    我们通常需要先了解更多设计参数、然后才能推荐合适的解决方案。   

    • 请为我们提供更多有关负载的信息。  您是否有数据表?  在所需的输出电流下、UV LED 的 Vf 是多少?  
    • 输入电压是多少?  请提供最小值、典型值和最大值规格。
    • 您计划使用多少个 LED?它们的配置是什么?  感兴趣吗? 并联?  是串联还是并联组合?  
    • 输出电流范围是多少?  
    • 您计划如何进行调光?  模拟、PWM?  并联 FET 调光  如果是 PWM 或并联 FET 调光、调光频率和占空比范围是多少?  
    • 您是否有其他限制?  航天?  热性能?  成本? EMI/EMC 要求? 如果是、您尝试达到的标准是什么?   

     -fhoude.