This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79656-Q1:哪些电气参数表明电路板处于工作状态

Guru**** 1797760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424498/bq79656-q1-what-electrical-parameters-tell-us-that-the-board-is-in-working-condition

器件型号:BQ79656-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

工具与软件:

您好!

我设计了一个具有 bq79656.before 脑力激荡计划的板、我想从硬件方面验证一切是否正常。 请在这方面提供帮助、我具有以下电气特性

美国 否 文件夹 电压 基准
1. LDOIN 4.5V GND
2. CVDD 4.4V GND
3. AVDD 0V GND
4. DVDD 0V GND
5. TSREF 0V GND
6. NEG5V 0V GND
7. COMH、COML 2.215V GND

1.请在原理图上发表意见、如果有误、请予以更正

是否需要检查说明设备功能的任何其他参数

谢谢、此致

Mounish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mounish、

    关于您的电气特性、您是指输入电压吗? 数据表中列出了 AVDD、DVDD、TSREF 等引脚的输出电压。

    为了获得更多功能和必需品、BQ79616用户手册中包含 BQ79616电路板的建议值和设计。 从图片上看、它看起来不错。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(John)好

    下面是我观察到的值(输出值)连接16秒包后,为什么一些像 TSREF 这样的值是零?

    美国 否 文件夹 电压 基准
    1. LDOIN 4.5V GND
    2. CVDD 4.4V GND
    3. AVDD 0V GND
    4. DVDD 0V GND
    5. TSREF 0V GND
    6. NEG5V 0V GND
    7. COMH、COML 2.215V GND
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    正在等待您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John ...如果问题本身不相关、请告诉我