This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:高侧 PMOS 充电 FET

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430032/bq77915-high-side-pmos-charge-fet

器件型号:BQ77915

工具与软件:

您好!

在4节串联电池充电器设计中、我使用的是 BQ7791500 IC 和 PMOS 充电器 FET、如数据表中所述。

您能否为该设计建议合适的 PMOS、NPN 和 NMOS 组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sourav、

    我们对于这些器件没有推荐的元件。 您必须根据应用的需求选择合适的组件。  

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    我在电路设计方面没有丰富的经验。 您能否解释一下如何为该应用选择合适的 MOSFET 和 NPN 晶体管。

    我正在为标称值为3.7V 的4节锂离子电池设计电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sourav、

    您应选择一个功率 P 沟道 MOSFET、它能够处理期望的电流、理想情况下、它将具有尽可能低的 Rdson、从而最大限度地减少 MOSFET 上的损耗和热耗散。

    NPN 应能够在 MOSFET 关断时处理电流、该电流 可能处于 mA 范围内、并且额定值应足够高、足以确保其在正常工作期间不会断开、40V 电压应正常。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Luis