This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:减少变压器绕组、希望为 Vdd 电源下的多个分支供电。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429183/ucc28740-reducing-transformer-windings-want-to-power-multiple-branches-off-vdd-power-source

器件型号:UCC28740

工具与软件:

我的系统具有多个次级绕组、我想将这4个绕组减少到2个。 我们有一个24V 电压轨、它是稳压电压轨。 然后、我想合并的其他绕组并分接、以产生所需的基极电压、用于后置稳压。  

借助 UCC28740、我知道需要 VS 引脚直接监控次级绕组电压。  

我经常看到带有指定辅助绕组作为其自身电源的反激式拓扑。 我找不到强制执行的原因。 我想将这个辅助绕组合并到抽头绕组系统中、然后将谷底开关检测节点放置在该绕组上。 这根本不会影响谷底开关功能? 我看不出会这样、但不知道 VDD 和 VS 之间是否存在我没有意识到的关系。  

小学:受管制的中学

初级:非稳压多抽头绕组馈送反激式 IC、栅极驱动器和处理器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    我明天会再来的。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    -无论此绕组是否偏置其他组件(栅极驱动器、处理器)、都可以使用辅助绕组对 UCC28740控制器进行偏置。  

    -输入电压和次级电压的感应需要在 VS 引脚上发生,这可以使用相同的辅助绕组来完成。 请参见以下 DS 的示例。

    -记住,通过 VDD 的过孔和通过 VS 的检测建议通过初级侧的辅助绕组。 否则、您需要通过隔离从二次侧转向初级侧、这可能会使 BOM 变得复杂(需要额外的元件)并增加待机损耗。

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 这证实了 我的想法。  

    我们有2个主电源网络、即隔离式24V 次级电源以及直流基准控制和栅极驱动。 DC-与主要使用的基准相同、因此无需进行隔离式 VS 测量。

    只需确认将其他系统从 VS 监控的绕组上悬空不会扰乱控制。