This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756E:有关针对24V 充电/放电配置 BQ25756E 输出电压和双模式运行的查询

Guru**** 2516940 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756E, BQ25756, BQ25758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429368/bq25756e-inquiry-regarding-configuring-output-voltage-and-dual-mode-operation-of-bq25756e-for-24v-charging-discharging

器件型号:BQ25756E
Thread 中讨论的其他器件: BQ25756BQ25758

工具与软件:

您好!

我目前正在开发一种包含 BQ25756E 充电控制器的设计、如果您能帮我澄清与我的应用相关的几个要点、我将不胜感激。

在我的设置中、输入为24V、10A、目标是将器件配置为以24V 和4A 的电流为电池充电。 查看数据表后、我了解可以通过 I2C 接口对各种充电参数进行编程。 不过、我要确认以下几点:

  1. 配置输出电压 :输出电压是否可以通过 I2C 编程配置为24V 充电,或者是否需要调整电阻器和电感器等外部组件来实现这一点?
  2. 支持不同的充电和放电配置 : BQ25756E 是否支持单独的充电和放电配置? 理想情况下、对于充电和放电模式、我们都需要24V 作为恒定电压。 对于充电、我们希望电压设置为24V;对于放电、我们还需要恒定的24V 输出、同时为外部负载供电。
  3. 输入/输出电压配置 :如果 BQ25756E 仅支持输入和输出电压的单一配置(我假设是 Vin 和 Vac),是否可以根据充电或反向模式将设备的 Vin 设置为24V、Vout 设置为29.4V 或24V    

注-使用的电池为25.2V、10Ah 7s3p 锂电池- 3.7V、4.2V (max)。 我需要反向模式(不是提供系统输出的 VSYS )将电池放电到负载。  

我感谢您提供有关这些配置的任何指导以及实现所需设置的最佳方法。

提前感谢您的支持。 我期待您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的配合。

    1.可以、可以调节反馈电压对电池充电电压进行精确调节。

    2.是的,这是可能的。 BQ25756具有反向模式、可提供24V 电压。

    3.要更改 VOUT、您需要更改反馈电阻器以将电池充电电压从29.4V 更改为24V。 要更改反向 VAC 电压、您需要使用 I2C 命令更改反向电压寄存器。

    BQ25756E 还有一个替代选项、您可以使用 BQ25758为多种类型的电池充电。 您将需要一个 MCU 来设置 BQ25758的充电电压和充电电流。 MCU 还将需要终止充电。 BQ25758充电电压设置比 BQ25756更灵活、但精度更低。 BQ25758还具有反向模式。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦