This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:在存在 VBUS 的情况下进行下电上电

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430153/bq25730-power-cycling-with-vbus-present

器件型号:BQ25730

工具与软件:

是否可以在存在 VBUS 时通过 VSYS 输出供电的系统进行下电上电? 我有一个物理开关来触发电源重启、但除非我错误地切断了处理器的电源、并且使处理器无法通过 I2C 与充电器通信、否则 BQ25730无法为电池充电、因为其默认(在 POR 时)充电电流为0A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeffrey、

    Charge Option3寄存器中有一个名为 RESET_REG 位的寄存器位。  

    此致、

    老虎