Thread 中讨论的其他器件:BQ76952
工具与软件:
大家好、我想让钠离子电池系统做好准备。 为此、即使电池组电压为0V、也需要 BMS 唤醒。
我的解决方案是使用充电器电压为 BAT 引脚供电。 但它连接到 CHG 和 DSG FET 驱动器。 这会在不驱动栅极时导致 CHG 栅极电压约为3.5V。 这不是我们想要的。 您是否有其他解决方案来至少实现预充电、以便在电池包为0V 时能够为电池包充电?
此致、Robert Jan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、我想让钠离子电池系统做好准备。 为此、即使电池组电压为0V、也需要 BMS 唤醒。
我的解决方案是使用充电器电压为 BAT 引脚供电。 但它连接到 CHG 和 DSG FET 驱动器。 这会在不驱动栅极时导致 CHG 栅极电压约为3.5V。 这不是我们想要的。 您是否有其他解决方案来至少实现预充电、以便在电池包为0V 时能够为电池包充电?
此致、Robert Jan
您好、Robert:
上一篇文章可能有助于: BQ76952:0V 充电。
请参阅 第13.4.1.1节"电源:关断:关断电芯电压"、第13.4.1.2节"电源:关断:关断电池组电压"、 和 第7.5节关断模式 BQ76972技术参考手册中的 配置文件、而不是 BQ76952中的配置文件。
此致、
Alexis
尊敬的 Alexis:
感谢您的答复。 BQ76952器件的答案就是我预期的答案。 如果我想使其正常工作、我必须找到一种权变措施。 感谢您参考另一篇文章。
1.8V 稳压器引脚是否能够接受1.8V 电压为芯片供电? 这样芯片就可以运行预充电 MOSFET 的栅极并将其拉低以使能。 现在、电池组可以缓慢充电至高于断电电压、然后启动 所有其他功能。 如果可能、可能会被视为卖点、显然我不是唯一要求提供此功能的客户。
希望收到您的反馈。
此致、
Robert Jan