This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798EVM:BQ25798EVM

Guru**** 2510815 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428699/bq25798evm-bq25798evm

器件型号:BQ25798EVM

工具与软件:

我看到的是 BQ25798EVM 手册。
如果我希望根据本手册执行仿真、是否应该将处于恒压模式的电子负载连接到 J5端子?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenji:

    理想情况下、与大电容器并联的 SourceMeter 或双极(4象限)电源更好地模拟实际的电池。  如果您只有一个处于恒压模式的电子负载、那么我建议并联一个电源来提供基线电压(如2.6V*电池数)。  然后将电子负载恒压设置设置为要仿真的更高电压=电池电压。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我想模拟一个3.3V 的4节电池。
    这是否意味着我只需将设置为13.2V 恒压模式的电子负载和设置为13.2V 输出的稳定电源并联到 J5端子?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenji:

    CV 模式下的电子负载仅会钳制其电压。 根据响应时间、回放和充电器输出可能会振荡。  我建议与回放并联添加一个>= 1000uF 的电容器。  还建议添加一个并联电源来设置最小"电池"电压。  回放从电源灌入电流、直到充电器输出接管。

    此致、

    Jeff