This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:MOSET 开关不规则、导致电路板故障

Guru**** 2548830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429285/bq25703a-moset-switching-irregularities-causing-board-failure

器件型号:BQ25703A

工具与软件:

我们在生产电路板中使用 BQ25703A、在测试期间、电路板出现以下故障行为:

  • 空闲时输入电流消耗较低(远低于通常情况:10mA 而不是通常的~Ω 45mA)
  • 输出电压低(11.1V、而不是11.6V 的下限)
  • 我们可以看到、MOSFET 开关由大量短脉冲组成、而不是由通过实验板上看到的一个平滑脉冲组成:
    正常通过电路板:

    故障电路板:

我们无法将此问题与任何有故障的组件隔离开来。

我们研究了开关组件、输入滤波器组件以及电流检测组件。

更换 BQ25703A 后未解决该问题。

任何人都可以提供建议、说明哪些因素可能会导致 BQ25703A 以这种方式运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎电路板有问题、因为问题出在电路板上。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这肯定是这个电路板或周围组件的问题、因为它跟随这个电路板。  

    我要问的是、 周围电路的哪个部分可能导致此行为、因此我们可以将其视为元件问题或 PCB 问题。

    即使是 PCB 问题、我们也应该知道 PCB 的哪种故障模式会导致这种情况、以便将这一点考虑到未来的设计或测试过程中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Warwick、

    如果不查看原理图和布局文件、就很难推测可能的问题类型。  这里为您提供了两种资源。  

    原理图检查清单  

    布局指南

    此致、

    老虎