This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z620:有关实施电量监测计的问题

Guru**** 2797245 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426162/bq28z620-questions-about-implementing-the-fuel-gauge

器件型号:BQ28Z620

工具与软件:

嗨、大家好!

我正在电路中实施电量监测计 BQ28Z620、在实施过程中我感到非常困惑、我有一些疑问、如果有人可以确认一切是否正常、我真的很希望。

我将输入电压、充电电流和电源电路的原理图 附在后面(PDF、图片仅针对问题3)、如果您有任何问题、请随时向我提问。 只需添加一个、VPACK 就 会进入直流/直流转换器的输入端、后者为整个电路板供电。

我的疑问:
1. 电路实施是否正确? 我的意思是、电池、BMS 和"VPACK"输出是否连接正确?

2.我想有极性反转保护 我阅读了一些文档、其中显示了用于此目的的 Q6 MOSFET、但我不了解它是如何提供这种保护的。

3.[请参考下图中的电路] 我还发现一个电路在电池负极性上有另一个 MOSFET (下图中的 Q5)、并且该 MOSFET 的栅极和漏极之间有一个齐纳二极管(D10)、它是否还可以防止电池极性反转? 如果没有、这个电路有什么用?

4. 我添加了 滑动开关(SW1) 、允许我将电池与电路的其余部分去耦。 我想、如果我强制 MOSFET 栅极至 GND、它将永远不会导通。 对吧? 您认为此解决方案可行吗?

我想就是这样。 请随时发表意见/提出任何建议(:

谢谢!

e2e.ti.com/.../Input-and-Battery.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mauricio、您好!

    此问题已分配、我们明天应该回复您。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maurico、  

    在我查看此内容时、预计会有延迟的响应。  

    感谢您的耐心等待、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert! 有新消息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我在您的原理图中看不到任何明显的错误。 我建议参考数据表和 EVM 用户指南中的原理图作为参考。  

    此致、  

    Robert。