This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40090:超过100mV 时 CS 输入的精度影响

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424761/tps40090-accuracy-impact-for-cs-inputs-beyond-100mv

器件型号:TPS40090

工具与软件:

嗨、多相降压团队、

我有一位客户 针对新项目评估了 TPS40090、我们希望您能够对下面的查询提供反馈!

我们的理解是、如果 CS 输入超过100mV、则精度会下降。 对这一点的解释是、如果 CS 信号超过100mV、则增益值存在非线性。 TI 能否提供一条曲线来显示 CS 电压范围内的"g"增益(0V 至200mV)? 如果导致误差的不是电流放大器增益、那么我们仍然希望了解可能出现的到200mV 的变化。

-Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将查看并在2天内发布答案。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Mahmoud 的更新;期待您的反馈!

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我曾尝试修改 EVM 并测量超过100mV 的增益、但文档尚不清楚。 我试图找到原始文件,并希望它仍然在系统中。 很抱歉耽误了时间、但时间比预期的要长。 如果我们的测试团队可以在 ATE 上进行测试、我会尝试进行测试。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查了 ATE 测试数据、增益是在200mV 下测量的。 它为4.88V/V

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢信息 Mahmoud!

    我会将此信息传递给我的客户、让他们直接在该主题上评论、并提出他们可能遇到的任何后续问题。

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、我测量了电流关断阈值、并且与数据表公式不匹配。 根据我的经验:

    -每相电流限制38A

    -四相系统

    -关断阈值电压为114mV

    -电感 DRC = 1.7 m Ω

    此计算应该得到174.5mV、但实际上它只有114mV。

    在客户电路板上似乎也会发生同样的情况。  

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请忽略我的最后一个帖子。 它是相同的部分,但不同的主题。

     此致