This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840:使用电压监控器产生脉冲信号

Guru**** 2382220 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS37
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424115/tps3840-using-voltage-supervisor-to-create-a-pulse-signal

器件型号:TPS3840
Thread 中讨论的其他器件:TPS37

工具与软件:

你好,我有一个电源产生+12和-12如图所示。
我的速度非常慢、而且不是同时像脉冲一样将它们生产在一起。
有人建议尝试使用 IC 复位/电压监控器组件。
您是否可以推荐某个组件(Spice 模型会很棒)、以便我可以在某些配置中使用它将电源输入转换为信号、如仿真的 Vout+ Vout-中所示?
谢谢。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的团队会尽快回复。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yefim:

    抱歉、该模型不用于对负电压输入进行建模。 对于负电压监控、您可以使用我们应用手册中的以下原理图。 我们的 tps37器件还提供了 SPICE 模型。

    https://www.ti.com/lit/an/snvaa62/snvaa62.pdf?ts = 1729497541941

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只有非拨号+12V -12V 没有拨号 VDD、如您建议的原理图中所示。
    有没有完全基于+12 -12非拨号电压的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yefim:  

    由于 TPS37可承受高达65V 的电压、因此在本例中您可以使用+12V 作为 VDD。

    Jesse