This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76907:在发生警报时以5V 的电压启用 REGOUT 引脚

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429718/bq76907-enabling-regout-pin-with-5v-when-an-alert-occurs

器件型号:BQ76907

工具与软件:

大家好、团队成员:

当 BQ76907在中断引脚中生成警报、无需主机处理器干预时、是否可以启用具有5V 输出的 REGOUT 引脚?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reshma:

    否、需要使用 MCU 命令导通 REGOUT 引脚。

    此致、

    Max Verboncoeur