This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76907:BQ76907是否可以连接到12.8V LiFePO4电池模块?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429625/bq76907-can-the-bq76907-be-connected-to-a-12-8v-lifepo4-battery-module

器件型号:BQ76907

工具与软件:

你好
我正在考虑将 BQ76907连接到 LiFePO4电池模块(12.8Vx2、20000mA 窝、表带、表带、3899)。
查看数据表、似乎每个 VC 之间的最大测量电压约为5.5V。
在这种情况下、是否可以测量和平衡蓄电池模块?
如果没有、是否有任何同等产品可以控制12.8V 或更高的 VC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件的 ADC 无法测量超过~6V/节的电压。 您需要使用电阻分压器将电压降至器件的范围内。 遗憾的是、我们的产品系列中没有任何器件能够进行上述测量。  

    此致、

    Max Verboncoeur