This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43-Q1:输出电压反馈是否可以馈送到 COMP 引脚

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427278/ucc28c43-q1-whether-the-output-voltage-feedback-can-be-fed-into-the-comp-pin

器件型号:UCC28C43-Q1

工具与软件:

尊敬的 E2E:

我们将使用 UCC28C43-Q1设计电源。

在之前的设计中,COMP 的负反馈输入是在光耦合器隔离之后。

如果变压器两侧都是公共接地?Ω、我们需要知道是否有方法可以将输出电压直接反馈回 COMP

此设计的原因是省略光耦合器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    感谢您的答复。

     

    我们尝试 设计了这个 SCH、发现输出电压不稳定。

    我们设计的 VOUT 约为15V、FB 分压器电阻在顶部为10k、在接地端为2k。

    我们检查了 FB 输出电压也不稳定、示波器如下所示:

    我们还尝试按如下方式修改了推荐的电路、但输出电压仍然不稳定。

    可能导致出现这种情况的参数是什么?

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要调整反馈电路参数以获得适当的相位裕度。 请参阅以下应用手册设计反馈参数。

    www.ti.com/.../tidudt5b.pdf