This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:30MHz 和50MHz 之间的辐射发射

Guru**** 2389230 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429429/lm5116-radiated-emission-between-30mhz-and-50mhz

器件型号:LM5116

工具与软件:

你好  

我有一个基于 LM5116的直流/直流转换器设计。 (Q1和 Q2基准为 FDD86102)  

我们在30MHz 至50MHz 带宽下存在辐射发射问题。

我们为 LO 和 HI 信号添加了10 Ω(然后是33 Ω)串联电阻、但未解决该问题。  

为了解决该问题、我们可以对设计做些什么?  

此致   

Anaïs μ A  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anais  

    请逐个尝试这些项目。   

    30M -50MHz 噪声也受 PCB 布局的影响。 如果可能,请发送给我的布局我的评论.  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好  

    我已经调节了缓冲器、因为我发现130MHz 周围有噪声。 SW 节点上在130MHZ 处存在振铃噪声。 因此、我调节了缓冲器、值为 R=3.3欧姆、C=560pF。 这可以降低130MHz 的噪声、但对距离30MHz -50MHz 没有影响。  

    我用这个参考更改了开关晶体管,输入电容值更低(IPD80R1K2P7ATMA1 ). 我注意到、在 LO 引脚处信号有时接通、有时我只看到峰值、我不确定 LM5116是否能完全正常工作。

    我添加了一个与 Q2并联的肖特基二极管、但它并未解决问题。  

    我可以通过电子邮件向您发送光绘文件(我不确定我是否获得了将其放入附件)

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anais

    请在此处附上光绘文件供我查看。

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好  

    您可以在附件中找到光绘文件。

    此致

     e2e.ti.com/.../A5Q00071862_2D00_02_2D00_ZA.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anais  

    • 使 SW 节点覆铜区尽可能小
    • 将电感器逆时针旋转90度、并使 SW 节点铜面积尽可能小。 (例如、3 x 3 =9 < 2 x 6 = 12)
    • 使用物理尺寸更小的电感器
    • 将 VCC 电容器接地直接连接到 PGND 引脚
    • 将 HB 电容器尽可能靠近 IC 放置
    • 将 HO-SW 走线与高侧 MOSFET 并联。  

    - EL