This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51606:LMR51606YFDBVR 300mA 输出电流(5V DC)的电感器选择。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428984/lmr51606-lmr51606yfdbvr-inductor-selection-for-300ma-output-current-at-5v-dc

器件型号:LMR51606

工具与软件:

你好。

我们计划使用 LMR51606YFDBVR 芯片生成5V 电压、最大电流高达300mA。

查看我使用了 WEBENCH 的所选组件。 (最大值)参数:

输入:直流18V - 42V
输出:5V (0.3A)
TEMP:80 °C

(用于计算的 LMR51606DBVR WEBENCH IC 模型)。

对于电感器参数、模型建议了此类选择标准。
建议的限制:

L:20.45 μH - 29.54 μH
DCR:10 mΩ、- 416.7 mΩ
IDC: 1.56A–6.5A


22uH 1.56A (或更高电流)电感器的尺寸非常大。  如果我降低最高温度、看起来不会像降额。
当所需输出电流不超过300mA 时、我不太明白推荐电感器1.56A 的最小电流来自哪里。
能否选择一个特性相似但最大电流高达1A 的电感器?
提前感谢您!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavel:

    通常、一条良好的经验法则是选择饱和电流大于器件的峰值电流限值的电感器。 这样做的原因是为了防止在出现过流和电感器饱和的情况下损坏内部 FET。  

    考虑到这一点、峰值电流限制为1.9A、因此我会选择在该值附近的饱和电流。  

    谢谢!

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Richard。

    感谢您的解释。
    LMR51606的 IHS_PK (OC)高侧峰值电流限制最大为1.4A
    第7.3.6章过流和短路保护为您提供了一些说明。

    实际上、很明显、如此高的电感电流值可能来自300 mA 的最大负载电流消耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavel:

    很高兴我能帮您解决问题。 感谢您在设计中使用我们的器件。  

    谢谢、

    Richard