This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ500511A:BQ500511ARHAR

Guru**** 1805680 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500511
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427484/bq500511a-bq500511arhar

器件型号:BQ500511A
主题中讨论的其他器件:BQ500511

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:   

由于中国 SRRC 法规、 我们需要将 TX 频带从110KHz 至205khz 调整为100KHz 至148khz。

TI 的反馈表明、他们已经对此进行了计划、并且有一个可在他们的芯片组上进行调节的引脚、以强制发送器进入100KHz–148KHz 频带。

需要进行电路板更改才能在  TI 芯片 bq500511的引脚33添加下拉电阻。

我们需要知道应将此电阻器更改为什么值、以满足100-148KHz 的 SRRC 要求。

目前、我们的电阻值为10K、 测得的工作频率为170KHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    FLIM 将工作频率限制为190kHz 和205kHz。

    抱歉、但没有将工作频率限制为100kHz-148kHz 的选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:  

    要使无线充电器在100-148 kHz 的频率范围内工作以符合 SRRC 法规、是否有其他方法可进行调整? 目前、我们使用的是 IC BQ500511ARHAR 和 BQ50002ARHBR。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    抱歉、这需要更改器件以缩小频率范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有没有任何 TI 解决方案可以满足中国 SRRC 要求的100-148kHz 频率范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、但没有任何100kHz 至148kHz 范围的发送器。