This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13660:TI Webench 实施的设计-无输出

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVM13660
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430194/tlvm13660-ti-webench-implemented-design---no-output

器件型号:TLVM13660

工具与软件:

我有一个带两个稳压器的 PCB -两个稳压器均为12V 输入、一个稳压器为3.3V 输出、另一个稳压器为5V 输出。  两者都未在 Vout 上显示电压。   设计使用的器件最少、如 Webench 所示:Cboot、RBOOT、SW、VCC (内部 LDO 输出)和 PG 为 NC。 所有其他东西都是连接的。  我们很乐意与 TI 分享实际设计(包括私下布局)。

我最想安装并运行3.3V 电压、因为这个问题对于两个稳压器都很常见。  对于3.3V 稳压器、Rtfb (顶部 R)= 23.2k、底部电压 div R = 10k。  Cout 最小电容计算为40 μ F、得到的 Cout 为47 μ F x 4。  Cff = 47pF。  RT = 15.4k。  CIN (12V)使用10uF x 4。  在6M (eg)欧姆处测量 VOUT 至 GND。   VLDOIN 通过1欧姆连接到 VOUT、但 Vout 上绝不会有任何电压来驱动为 LDO 供电。  Cldo 为1uF。

尽管数据表一直显示这是直接连接、但参考设计在 Vout 和 VLDOIN 之间没有连接、因此我使用了一个1欧姆的防爆裂音选项。  目前、在 Vout 和 VLDOIN 之间安装了1 Ω 电阻。  移除1欧姆电阻会使1uF 电容器连接到 VLDOIN、而无需其他连接(如 Webench 设计中所示)。

webench 并没有保存我先前开始设计时的所有工作、因此我 webench 历史记录中的最后一项设计是5V 稳压器设计。  但是、除了用于调整输出电压的无源值以及我在 Vout 和 VLDOIN 之间添加的电阻外、一切都是相同的。

(5V 稳压器的 Webench、作为5V 稳压器的基础-插入上述3.3V 设计的值)。

我已经检查稳压器引脚1位于正确的一侧。  测量的 Vin 实际上低于 Webench 中的最小值(11.4V)。  其测量值为11.352V (欠压~48mV)。  为这些稳压器供电的外部电源模块提供测量值为11.993V 的电压并通过一个二极管、使电压降至11.4V。  绕过二极管(使其短路)、我在两个稳压器的 Vin 上获得完整的11.99V 电压、并且仍会在输出端看到0V。   砖型电源的额定输出为12V 3A。   Vin 上没有压降、因此这不是电源轨上的过流。   我还没有附加示波器来查看时域响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是把这个扔在那里-我怀疑的是器件下方的空间占用。  PGND (中间)和 VIN/PGND VOUT (4角) 焊盘在光绘中有一些异常。  我使用的是 TI TLVM13660参考设计的封装、但我看到 VIN/FET VOUT 转角引脚上的阻焊层有问题、以及所有焊盘上的焊锡膏有问题。   在处理过程中尝试找到空白 PCB、以便我可以检查阻焊层、然后查看模版中的焊锡膏。  如果理论正确、则纠正措施是取消部件、刮擦阻焊层、涂抹锡膏、然后返工部件并进行测试。  从原理图/器件的角度来看、我没有看到任何设计问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    这可能是布局问题。 请您分享一下吗?

    此致、

    Rahil