This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z110:需要有关监控48V 铅酸电池组的 SoC 和 SOH 的帮助

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430592/bq34z110-need-help-on-monitoring-soc-and-soh-for-48v-lead-acid-battery-bank

器件型号:BQ34Z110

工具与软件:

尊敬的德州仪器(TI)支持团队:

我目前正在开发 UPS 项目、正在寻找关于为电池组的充电状态(SoC)和健康状态(SoH)实施可靠监控系统的指导。 我的装置包含四个串联的12V/100Ah 铅酸电池、从而形成48V 系统、并且支持2100W 的输出负载。

为了确保准确监测电池并延长电池使用寿命、我对 TI 推荐的以下解决方案感兴趣:

  • 跟踪铅酸电池中的实时 SoC 和 SoH 数据。
  • 在48V 设置中实现高精度的电压、电流和温度读数。
  • 集成用于数据传输的稳健通信协议(例如 I2C 或 SPI)。

您能不能建议使用最符合这些需求的 TI IC 或模块? 此外、如果有可用于类似应用的任何参考设计或评估板、我将感谢您提供任何相关建议。

感谢您的帮助、我期待您的专家建议。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前用于测量此应用的唯一 IC 是 BW34z100、需要外部监视器来平衡电池才能正常工作。

    此致、

    Diego