This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63603EVM:TPSM63606不会根据应用电路提供+6.3V

Guru**** 2813965 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM63606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429919/tpsm63603evm-tpsm63606-not-giving-6-3v-as-per-application-circuit

器件型号:TPSM63603EVM
主题中讨论的其他器件:TPSM63606

工具与软件:

尊敬的先生/女士:

我们设计和开发了 TPSM63606电路,该电路提供+15V 至+5V 输出,但无法提供预期的+6.3V 输出。

它将输出显示为+1.7V in 2硬件 PCB。

如何将输出从+1.7V 更改为+6.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否检查您的电源是否受到限制?  

    SW 和 VCC 在您的原理图上位于何处?  

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:  

    我已经给出了+15V / 10mA 和消耗仅1 mA .

    SW 和 VCC 为开轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tapajit:

    您能否检查您的 FB 电阻器值是否正确?

    尝试向输出添加2A 负载、并让输入电流至少为1A、因此不会受到限制。  

    您的原理图看起来没有问题。

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahit 先生:

    感谢您的建议,它现在工作,我们得到6.3V 预期.

    您能不能建议任何其他替代的降压转换器产生输出电压而不增加任何负载. 或者它是否可以在没有任何负载的情况下使用 TPSM63606。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tapajit:

    我怀疑是布局不良导致的。 您可以通过修改 EVM 以在相同条件下进行测试来进行确认。 如果您希望重新制造电路板、请遵循数据表中的布局布线指南。 此外、您还可以查看我们 EVM 的布局作为一个示例。  

    此致、

    Rahil