This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:在有系统负载但无电池的情况下运行

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25751, BQ25756, BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427531/bq25756-operation-with-system-load-but-no-battery

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件: BQ25750、BQ25751

工具与软件:

您好!

此问题类似于" e2e.ti.com/.../bq25756-driving-the-system-when-the-battery-is-absent"、我没有看到该问题的答案、因此我在这里要问。

我们计划在带或不带外部13.8Lead-Acid 或 LiFePO4电池的产品中使用此部件。 电池是可选的、具体取决于用户的应用。 我们的产品消耗的峰值电流最高可达3.5A、在启动期间消耗的电流可能低至100mA。 典型电流消耗为300mA (13.8V)。

 该器件是否适合在没有任何电池的情况下运行? 我们将要求该转换器在 不连接电池的情况下、以在100mA 和3.5A 之间变化的电流提供13.8V 电压。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    我会在本周晚些时候给大家介绍。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    我认为、如果电路中有 MCU、BQ25756适合您。 当 LiFePO4电池或铅酸电池不存在时、您需要禁用预充电和终止。 寄存器为 EN_PRECHGE=0和 EN_TERM=0。 当充电电流大于3.5A 时、应使用在100mA 或3.5A 之间变化的负载。

    并且、我们将在年底投产使用专用的铅酸电池充电器。 它与 BQ25750类似。

    如果您对此有任何问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我们将把微处理器连接到 I2C 线路、以便在控制器启动后可以执行此设置。

    您提到的即将推出的铅酸特定器件的器件型号是什么?

    此致、

    哈利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    该器件称为 BQ25751。

    此致、
    埃森·加洛韦