This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:面向小型 USB-C 自供电集线器的电源协商

Guru**** 1805680 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430289/tps65987d-negotiating-power-for-a-small-form-factor-usb-c-self-powered-hub

器件型号:TPS65987D

工具与软件:

我尝试设计一款小型的2端口 USB-C 集线器。 我将 TPS65987D 用作上行 PD 控制器、并将  TPS65988DHR 用作2个下行端口的控制器。 由于外形小巧、我希望集线器中没有用于 PD 的电压转换器。 这意味着我需要让下游 PD 控制器告知上游其协商的电压、然后让上游控制器告知其可以提供该电压。 我将如何通过(小)硬件或固件执行此操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    如果我正确理解、您是否期望上行端口充当功率接收器、并直接将其功率传递到下行端口、而下行端口将充当外设的电源?

    您是否希望上游端口广播提供给接收端的所有功率等级? 您是否希望此解决方案符合 PD? 听起来您正在寻找一种称为 USB-PD 直通的设备、而 TPS65988DH 控制器不支持该设备。


    如果您愿意使用具有"类似传递"行为的解决方案、您可以执行以下操作:

    对于供电方端口、您需要使用内部和外部电源路径。

    提供固定的5V 电源轨。

    添加外部电源路径。

    通常、不建议使用该解决方案。 如果您要制作"小型2端口 USB 集线器"、可能需要考虑仅在988拉电流端口上提供5V 拉电流协议、并让直流/直流转换器能够从传入的 USB-C PD 灌电流端口 VBUS 生成固定5V 总线。 如果端口没有专用的 DC-DC、则很难在下行端口上通告多个电压(请参阅988EVM 如何处理)。

    此外、还需要注意、在更新拉电流 PD 时、MCU 需要考虑系统功耗、并且无法通告 USB-PDO 灌电流端口消耗的全部功率。

    谢谢。此致、

    Chris