This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A96:PG 信号驱动 LED

Guru**** 2779745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429170/tps7a96-pg-signal-driving-led

器件型号:TPS7A96

工具与软件:

我正在尝试确定为什么在电路板上电时 D37看起来不亮。 我在 PG 引脚上测得的电压为1.78V、但我希望10k Ω 上拉电阻器时应为3.3V。  为什么看到1.78V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    您的输入读数是多少?  

    根据原理图、它似乎有很大的负载电流、可将输入驱动至低于预期值。

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hannah、

    感谢您的咨询。 您能解释一下输入读数和负载电流是什么意思吗? 电源输出上只有一个小负载。

    此致!

    Ariana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ariana:

    电路中使用了什么电流负载? 原理图中显示1A、这是我看到的唯一负载。

    我的意思是测量输入、并澄清输入是否按所述进行测量、而不是小于。

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hannah、

    我与 Ariana 合作。 负载较小、该处的额定值为1A、作为可能的最大负载。 在当前设置中、负载可能为100mA 最大值。  

    您能解释一下负载的重要性吗? 我们不会超过额定负载、输出会达到目标电压。 问题与 PG 引脚有关、为什么上拉至仅1.8V?  

    数据表中有一些内容我不是很清楚、其中说 PG 将在达到阈值电压后"资产"。 "断言"是什么意思? 是总线上的晶体管被拉高了吗? 或者、如果资产意味着晶体管导通、我们必须反转 LED 连接、并将电流灌入 PG 引脚。 我不清楚。

    谢谢!

    Arnav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnav、

    我最初说要检查输入电压、因为大负载可能会使输入降低、并且根据原理图、该输入连接到 PG 引脚、这可能是您在 PG 引脚上看到比预期更低的电压的原因、但我不怀疑负载有这个问题。 验证输入是否为预期的3.3V、以确保输入不影响您在 PG 引脚上看到的电压、仍是一个好主意。

    此外、您是否尝试过其他器件、即通过器件交换? 最好查看此器件是否刚刚出现此错误。  

    我还注意到、在数据表中、它指出"FB_PG 引脚对 PG 引脚进行编程、并具有对 PG 阈值置位电压进行编程的双重用途"、请参阅以下主题: (8) TPS7A96:PG 跳闸点-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hannah、

    我看到的输入电压为3.22V、在下电上电后为3.31V。 当输入电压为3.22V 时、通过 R33和 R151测量1.78V 读数。

    此致!

    Ariana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ariana:

    感谢您为我们查看本文档。  

    请允许我在一个工作日为您查看此内容。

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hannah、

    该线程不直接回答我的问题、但它可以、当 fb_pg 引脚高于0.2V 时、PG 被拉至高电平。 那很好、所以我们正确实现了 LED。 我们还验证了 PG 借助 TI EVM 变为高电平。

    我们使用的 fb_pg 电阻分压器为顶部和底部两个10千欧姆电阻分压器在 pg_fb 引脚上提供0.465V 的电压、我们测量得到这个电压大约为.462、这样就能正常工作。 PG 应该被置为高电平。 但阈值仅设置为 Vout 的43%、这可能是过低的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnav、

    毫无疑问、这可能是因为阈值设置为 Vout 的43%、所以您会在 PG 引脚上看到1.78V 的电压。

    是否有任何方法可以尝试修复阈值、并告知我这是否可解决此问题?

    此致!

    Hannah