This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:BQ34Z100-R2

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76942EVM, BQSTUDIO, BQ34Z100EVM, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427466/bq34z100-r2-bq34z100-r2

器件型号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、BQ76942EVM BQ34Z100EVMGPCCHEM

工具与软件:

荷电状态仅在充电周期期间准确。 当我对电池放电时、它保持为100%。  

1) 1)我正在使用 MOTOMA 的3节锂聚合物电池。 (除3.7V 3400mA 外、无可用化学文件)它们以 Pac 形式连接到 BQ76942EVM 上、但我绕过了该板上的所有 FET 来测试 BQ34Z11xxEVM 板。 电源连接到 BAT+和 PACK-、电子负载连接到 BAT+和 BAT-。 我已经输入了 FCC 值12600mV、电芯数(3)并设置了 VOLSEL 位。  我已经校准了电压和电流、BqStudio 准确显示了充电过程中的电压和平均电流。  此外、在充电过程中、SOC 是正确的、并且 WAKE 按钮会正确亮起 LED。 但是、当我断开充电器并施加负载时、平均电流变为零、SOC 保持在100%。 我循环了几次。  我相信这是用户错误,但任何洞察力会很感激.

e2e.ti.com/.../default_5F00_fuelgauge_5F00_10mOhm.gg.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您放电时、电流读数是否为负值? 平均值。 电流错或两者都错? 您能否分享原理图?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此平均电流为正值。 原理图位于 EVM 指南中。 请参阅 Bqstudio 的充电和放电屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明白了、您使用的是 BQ34z100EVM。

    我在最初的帖子中忽略了一些内容、您说您没有 chemID 匹配? 您是否使用了 GPCchem 工具? 我们需要在我们的系统中找到足够接近的匹配值或在 SOC 准确之前表征您的电池。

    我想如果你没有化学匹配、你也没有完成学习周期。 这也需要在获得 chemID 匹配后完成。

    关于不准确的电流读数、请重新校准您的监测计。

    通过 BQ34Z100-G1执行电压校准|视频|德州仪器 TI.com

    借助 BQ34Z100-G1 |视频|德州仪器 TI.com 执行电流校准

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经预先设置了电压和电流校准。 是否有关于使用 GPCChem 工具的指导视频?  我有 SLVA725A 指南、因此我知道我需要创建 config.txt 和.csv 文件。 但是、手册意味着这可以使用 BqStudio 完成、并且我找不到实用程序 GPC 包装程序。 我想我可以使用开始日志函数以及对数据进行后处理、但如果能够找到数据、我更愿意使用标准工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、您只需使用 BQstudio 启动日志文件、然后按照文档中的步骤操作即可。

    此页面底部有一个视频: GPCCHEM 应用软件和框架|德州仪器 TI.com

    此致、

    Diego