This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:Ucc28180传导迁移测试失败

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430679/ucc28180-ucc28180-conducted-emmisition-test-fail

器件型号:UCC28180

工具与软件:

尊敬的:  

当我们应用接地(接地和去除接地时通过)时、我们在 CE 测试 A 类中会遇到故障。

下面是无接地时的波形  

下面是来自接地的波。

我们的产品是基于 PFC 的整流器,额定输出48V 25A 容量,因此整流器额定功率为1.5KW。  

我们将负载应用为 US 负载、其输入为整流器输出48V、输出为500W。

 

请提出建议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Genus Innovation、  

    虽然 EMI 滤波器物理连接到 PFC 转换器的输入端、但另外三个直流/直流和直流/交流转换器也同时运行(根据您的方框图)。  所有这四个转换器级都是产生传导噪声的 EMI 噪声发生器。  

    此论坛旨在帮助您使用 TI 电源转换控制器。  我们所能做的帮助很小。 不过、应用接地 GND 时传导 EMI 噪声的大幅增加表明、这种噪声的大部分可能是共模噪声、其中很大一部分可能是开关半导体上的接地散热器导致的。  也可能是初级和次级变压器绕组之间的 CM 耦合造成的。  

    建议在网上搜索减少共模噪声和一般传导 EMI 的信息和方法。  

    此致、
    Ulrich