This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:电芯 VC16高于其他电芯

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429967/bq76952-cell-vc16-is-higher-than-other-cells

器件型号:BQ76952

工具与软件:

我们观察到、我们的电池16电压通常高于其余电池、并且在充电结束后200至300mV 时波动很大。

我将连接 AFE 的原理图部分和 BAT 引脚的电源部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinod

    这是在电芯平衡期间发生的吗? 此外、在电芯输入端使用哪些齐纳二极管? 您是否可以尝试移除顶部齐纳二极管、看看这是否有帮助?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:  

    我已经制作了齐纳 DNP。 如有任何其他建议、请告诉我。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:  

    我在 AFE 中发现了一些随机的电芯平衡行为。 我已经选择了手动电池平衡。 但是、在20Sec 关断时、所有时间平衡在10秒周期内处于开启状态。 有时用于偶数节、有时用于奇数节。

    我在此附加命令序列:  
    e2e.ti.com/.../Command_5F00_Seq_5F00_ForCB.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinod

    您是否也可以共享.gg 文件? 您能解释一下电芯平衡的随机行为是什么意思吗?

    需要注意的是、当器件发生自主平衡时、如果器件配置为避免在充电期间进行平衡、而在平衡电池包开始充电时、平衡将继续进行、直到间隔计时器超时才被禁用。 在主机平衡中是否也考虑过这一点?

    此致、
    Alexis