This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650861:此器件的额定存储温度是否为-55°C?

Guru**** 2504855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430671/tps650861-can-this-part-be-rated-for--55c-storage

器件型号:TPS650861

工具与软件:

您好、您能否确认此器件的额定存储温度为-55C?

TPS65086100RSKR 或 TPS65086100RSKT  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kannan:

     向我们的可靠性工程团队确认后、可以在-55°C 下进行存储-此器件现有覆盖-65°C 至150°C 热循环和热路径完整性的鉴定数据。  

    此致、

    Matt