This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53830A:适用于 LPDDR5的 PMIC

Guru**** 2814375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51488, TPS53830A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427994/tps53830a-the-pmic-for-lpddr5

器件型号:TPS53830A
主题中讨论的其他器件:TPS51488

工具与软件:

您好!

我们搜索 LPDDR5 PMIC、另一个主题推广了 TPS51488、您可以向我们提供数据表和设计文件吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS51488针对 LPDDR4而设计。 TPS513830适用于 LPDDR5、但它属于 LPDDR5-PMIC IPP 团队。 如果您需要 TPS51488的产品说明书、请给我发送一封电子邮件。 谢谢。

    aurora-tie@ti.com

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们需要为 LPDDR4、LPDDR4X、LPDDR5、DDR5解决方案提供 PMIC、并请告知  TPS513830是否可以支持 所有4个 DDR 请求或

    我们需要 选择 TPS51488? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    我在目录中看不到 TPS51488。 当我点击你的文章顶部的链接,我得到一个错误404找不到.

    TPS51488是否是正确的器件型号?

    此外、DDR5的第二个部分也略有错误。 我相信您正在寻找的是 TPS53830A 、这是此器件的最新版本。

    我将尝试比较这两款器件、看看 TPS53830A 是否可以涵盖所有4种应用、但 TPS51488似乎并不存在。

    如果您对系统所需的电压和电流有详细汇总信息、请在此处分享。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    请通过 s-gradinaru@ti.com 与我联系 、了解有关将 TPS53830A 器件用于 DDR5之外的其他应用的进一步讨论。

    BR、

    Sam G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    我在 s-gradinaru@ti.com 上发送了电子邮件、请发送 KINLDY 评论、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。