This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:ROM 模式 ID 命令

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428503/bq34z100-r2-rom-mode-id-command

器件型号:BQ34Z100-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQ34Z100

工具与软件:

您好、在生产刷写期间 、一些器件会失败、我必须 修改生产软件以检查 BQ34Z100是处于固件还是 ROM 模式。 是否有一个 Get ID 命令、我可以发送到 I2C 地址0x16以确认 IC 在 ROM 中处于活动状态? 例如、在固件模式下使用 device_type?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomasz、您好!

    我目前正在研究这个问题。 我们很快就会回复您。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomasz、您好!

    请查看此链接、告诉我这是否有帮助: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288151/bq34z100-g1-how-to-exit-rom-mode

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我的问题是、 在生产过程中、偶尔会出现闪存中断、并且一些 IC 卡在 ROM 中。 在 使用.fs 文件进行刷写之前、我 使用 DEVICE_TYPE 命令检查 I2C 总线上的 BQ 是否为@0x55。 我可以假设、如果没有 响应、它位于 ROM 中、并跳过.fs 文件专用于输入 ROM 的初始部分。 但理想情况下、我想询问@0xb (ROM)和一种"Get device type"命令、以确保 IC 在 ROM 中处于活动状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomasz、您好!

    我认为这没有命令。 但是、您可以尝试读取 StateOfCharge、查看它是否返回0到100之间的值。 如果该函数返回不在此范围内的值、则电量监测计可能处于 ROM 模式。 这是我们要让 SMBus 测量仪表检查的操作。

    此致、

    Adrian