This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:电池移除保护问题

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ24616, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429544/bq24616-battery-removing-detection-issue

器件型号:BQ24616
Thread 中讨论的其他器件: BQ40Z50、BQ24610

工具与软件:

大家好、我们已经设计了一款10节电池充电器、这款充电器基于同一 PCB 上的10个并联 bq24616。  

我们有一个问题、启动后、每个 bq24616均检测到无电池、"stat 1"上的 LED 保持熄灭(预期结果)

当我们插入电池时、相关 bq24616的 STAT1上的 LED 会亮起、但当我们取出电池后、该 LED 永远不会熄灭、复位此 LED 的唯一解决方案是拔下并重新连接充电器。 PCB 的10 bq24616上具有相同的现象。  

-充电结束检测电流被有意设置为一个较低的值、以便 BMS (bq40z50)自行检测充电结束、从而正确设置"FC"寄存器

-我们还自愿停用了安全计时器

-电池似乎仍然充电正确

请参阅随附的 schematice2e.ti.com/.../Schematic-PDF_5F005B00_No-Variations_5D00_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Damien:

    如果使用 Vreg 作为上拉导轨而不是自适应器、您会看到任何变化吗?

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian。

    是 Vref 还是 Regn?  

    我没有尝试过、您认为它会有什么不同吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Damien:

    抱歉输入了拼写错误。 我指的是 Vref。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我认为 Vref 无法为 LED 提供足够的电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    典型应用原理图不建议将 Vref 用作上拉电源轨。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Damien:

    很抱歉混淆,这是广告在同系列的类似设备 BQ24610,我建议测试这一点,以确认拉轨不是问题.

    此致、

    Christian。