This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820:BQ25820和 BQ24610之间的差异。

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25820, BQ24610
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429723/bq25820-differences-between-bq25820-and-bq24610

器件型号:BQ25820
Thread 中讨论的其他器件: BQ24610

工具与软件:

你好
我正在考虑使用 BQ25820进行电池充电、但它与 BQ24610有何不同?
电池为 LiFePO4电池模块(12.8Vx2、20000mA 52)。
TI 推荐了 BQ25820、但我想尽可能使用 BQ24610。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供有关您的要求的更多详细信息?

    您的最大输入电压是多少?

    您的最大电池电压/充电电流是多少?

    您是希望通过 I2C 还是 SMBus 使用独立器件还是主机控制型器件?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电池充电 IC 所需的性能如所示
    电池电压= 12V x2 (电池组)
    充电电流= 2A 或更高
    电池为 LiFePO4电池组。

    我正在考虑使用 BQ25820、但想尽可能使用 BQ24610。

    我不需要主机控制型器件信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以、根据您的要求、您应该能够使用 BQ24610或 BQ25820。

    此致、

    Christian。