This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62872-Q1 IIC 电压

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62872, TPS62873, TPS62873-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429810/tps62872-q1-iic-voltage

器件型号:TPS62872
Thread 中讨论的其他器件: TPS62873TPS62873-Q1

工具与软件:

大家好、TI 团队:

我们使用 TPS62872转换0.76V、输入为3.3V、我们使用1.8V MCU IIC 传递 TPS62872、但我们的 MCU IIC 为1.8V、我不知道 TPS62872 IIC 电压? 它是3.3V? 那么它会 损坏 MCU?

我们是否可以保留此设计(TPS62872输入为3.3V、并通过 IIC 与1.8V MCU 进行通信)? 或需要更改设计?

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rocky:

    需要确认的是、SDL/ SCL 引脚上具有 IIC 电压、用于 I2C 通信。 对吧?

    从 MCU 到 IC 的电源轨上是否有任何上拉电阻器? 问题是反向偏置到 MCU?

    此致、

    TanVee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TanVEE:

    IIC 电压在 SDL/SCL 引脚上用于  I2C 通信

    是的、它具有来自 MCU 的上拉电阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们的设计图、TPS62873 Vin 为3.3V、MCU 为1.8V、因此 MCU IIC 信号 SDA/SCL 也为1.8V。 我可以确认此设计是否可行? TPS62873 IIC 电压为1.8V 或3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rocky:

    感谢您分享方框图、它很容易理解。  

    是的、共享设计应该可以用于 TPS62873-Q1进行 I2C 通信。

    此致、

    TanVee