This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62088:无有源输出放电功能的 TPS6208833YFPT 的替代产品

Guru**** 2500355 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419754/tps62088-alternative-for-tps6208833yfpt-without-active-output-discharge

器件型号:TPS62088

工具与软件:

你(们)好 我测试了 TPS62088、但我识别出有源输出放电功能。 这对我来说没有用处、因为我想将电路与 LDO 相结合、从而确保电池能量安全。
是否有其他(兼容)替代方案在效率和工作静态电流方面具有相同性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tobias:

    我们大多数较新和推荐的器件都实现了有源输出放电功能。 一些非常旧的产品没有有源放电功能、但它们不会有类似的效率和静态电流。

    如果您计划将您的设计与 LDO 相结合、以允许在3.3V 或更低的输入电压下工作、则 TPS6208可通过永久启用的高侧 FET 在100%占空比模式下工作。 这样便可在出现较小的 RDS_ON 压降时传递 Vin。 这可在低至大约2.2V 的欠压锁定阈值时正常工作。

    能否详细介绍一下如何以及为何要将设计与 LDO 结合、以及为何在该组合中放电功能处于劣势?

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有一段时间以来没有反馈,所以我认为这个胎面已经解决,可以关闭。 您仍然可以在该线程关闭后回复该线程、也可以创建新线程。

     此致、
    Andreas。