This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82822:与 LTM4691竞争

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82822
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430158/tpsm82822-compete-with-ltm4691

器件型号:TPSM82822

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们是否有能够与 LTM4691竞争的双通道2A 降压电源模块?

如果不能、我们可以使用两个 TPSM82822来替换 LTM4691? 两个并联的 TPSM82822是否支持180度交错模式?

谢谢!

Yishan Chen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan:

    感谢您在 E2E 中提出问题。

    我们没有双通道模块、但我们有类似的分立式产品、例如 TPS62442

    两个 TPSM82822 可用于替代 LTM4691、但其开关频率无法同步、因此不会在180°交错模式下运行。

     TPSM828512 或 TPSM82813 可实现外部频率同步。

    这些模块无法堆叠来并行提供一个输出轨。 我认为 LTM4691的两个输出也不能堆叠。 如果需要更高的输出电流、我建议使用单个4A 器件、如 TPSM82810

    此致、

    Andreas。