This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A01:EVM 测试要求

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62A01A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424103/tps62a01-evm-test-requirements

器件型号:TPS62A01

工具与软件:

嗨、团队:

客户现在正在评估 TPS62A01A、您还可以帮助测试以下应用使用情况吗?  

输入电压:3V

输出电压:2.7V

电感:2uH

输出电容:10uH

他们希望将效率曲线从10mA 更改为1.5A、并希望纹波为1A

谢谢!

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    感谢您使用 E2E、

    Unknown 说:
    电感器:2uH

    对于客户运行条件、VIN = 3V 且 VOUT = 2.7V、建议的 L = 1uH 且 C = 10uF。 如果客户希望超出数据表建议的范围、则需要使用波特图测量来检查器件的稳定性。

    谢谢、此致、

    莫赫丁。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moheddin:

    客户仍然坚持使用2uH 电感器。

    您能帮助您测试一下从10mA 到1.5A 的效率曲线和1A 时使用2uH 电感器的纹波吗?

    我将通过电子邮件向客户发送此机会的详细信息。

    此致、

    Yishan Chen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    我们已经在电子邮件中讨论了该主题、您可以在此处关闭该主题吗?

    谢谢、此致、

    莫赫丁。