This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:输出电压问题

Guru**** 1805680 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427801/tps63900-output-voltage-issue

器件型号:TPS63900

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户反馈、当4G 模块处于通信模式(正在传输数据)时、TPS63900输出电压具有很大的开关电压。

他已经添加了1000uF Cout、但无法对其进行改进。

请协助您建议如何像这样降低输出开关电压!

绿色波形是输出电压、与黄色波形无关。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很可能、这不是真正的纹波、而是噪声源和您的测试系统之间的一些耦合。 尝试更改探头方向与电路板、然后看看会发生什么。 如果纹波随探头方向变化、则纹波应是由一些意外耦合引起的。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    在与客户进行检查后、噪声影响已排除在测试之外。

    还有其他建议吗?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    那么、您是否可以让客户帮助捕捉波形、包括电感器的 Vout、Vin、开关节点和电流? X 轴标度可以更小、可能是两到三个 Vout 纹波周期。

    此致

    TAO